EIO0000004203.07

Configuración de RAID con Intel® Rapid Storage Technology

NOTA:
  • En el caso de la corrupción de los datos, se recomienda preparar los medios de recuperación.

  • Para obtener información sobre el uso de Intel® Rapid Storage Technology, consulte la ayuda en línea de la aplicación.

  • Si configura RAID con M.2 SSD 128 GB y necesita sustituir el M.2 SSD 128 GB sustitúyalo con el mismo tipo, M.2 SSD 128 GB. Si anteriormente se utilizó Standard Endurance, use Standard Endurance; sin embargo, si se utilizó High Endurance, use High Endurance.

  1. En el menú Inicio, inicie Intel® Rapid Storage Technology.
  2. Seleccione Create a custom volume.
  3. Seleccione Tipo y haga clic en Next.
  4. Seleccione el disco y haga clic en Next.
  5. Seleccione Create Volume.
  6. Aparece la siguiente pantalla, sin embargo. los datos se siguen migrando. Seleccione OK y compruebe el progreso que se muestra en pantalla. Una vez finalizada la migración de datos, el indicador de progreso desaparece.
  7. Confirme que el indicador de progreso haya desaparecido y reinicie este producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.