EIO0000004204.07

Configurazione RAID con Intel® Rapid Storage Technology

NOTA:
  • Nel caso di perdita dei dati, si consiglia di preparare il supporto di ripristino.

  • Per informazioni su come lavorare con la tecnologia Intel® Rapid Storage Technology, fare riferimento alla guida online dell'applicazione.

  • Se si configura RAID con M.2 SSD 128 GB ed è necessario sostituire M.2 SSD 128 GB rimpiazzarlo con uno dello stesso tipo, cioè M.2 SSD 128 GB. Se si usava Standard Endurance in precedenza, continuare a usare Standard Endurance; se si usava High Endurance in precedenza, continuare a usare High Endurance.

  1. Dal menu Start, avviare Intel® Rapid Storage Technology.
  2. Selezionare Create a custom volume.
  3. Selezionare Tipo di volume e poi fare clic su Next.
  4. Selezionare il disco, quindi fare clic su Next.
  5. Selezionare Create Volume.
  6. Compare la seguente schermata, perché i dati sono ancora in fase di migrazione. Selezionare OK e controllare il progresso mostrato sullo schermo. Al termine della migrazione dei dati, l'indicatore di avanzamento scompare.
  7. Confermare che l'indicatore di avanzamento sia scomparso e riavviare il prodotto.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.