EIO0000004201.07

Configuration RAID avec Intel® Rapid Storage Technology

NOTE:
  • En cas de corruption des données, nous vous recommandons de préparer le support de récupération.

  • Pour plus d'informations sur l'utilisation de Intel® Rapid Storage Technology, consultez l'aide en ligne de l'application.

  • Si vous configurez RAID avec M.2 SSD 128 Go et que M.2 SSD 128 Go doit être remplacé, remplacez-le avec le même type, M.2 SSD 128 Go. Si une résistance standard a été utilisée auparavant, utilisez la résistance standard ; si une haute résistance à été utilisée auparavant, utilisez la haute résistance.

  1. Dans le menu Démarrer, démarrez Intel® Rapid Storage Technology.
  2. Sélectionnez Create a custom volume.
  3. Sélectionnez Type de volume et cliquez sur Next.
  4. Sélectionnez le disque, puis cliquez sur Next.
  5. Sélectionnez Create Volume.
  6. L'écran suivant s'affiche, mais les données sont toujours en cours de migration. Sélectionnez OK et vérifiez les progrès affichés à l'écran. Lorsque la migration des données est terminée, l'indicateur de progression disparaît.
  7. Vérifiez que l'indicateur de progression a disparu et redémarrez ce produit.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.