EIO0000004205.07

使用 Intel® OptaneTM Memory and Storage Management 的 RAID 配置

注:
  • 如果数据损坏,建议准备恢复介质。

  • 有关使用Intel® OptaneTM Memory and Storage Management的信息,请参阅应用程序在线帮助。

  • 如果为RAID配置M.2 SSD 128 GB和M.2 SSD 128 GB需要更换,请更换上相同类型M.2 SSD 128 GB。如果以前使用的是“标准耐久性”,请仍使用它;如果以前使用的“高耐久性”,请仍使用它。

设置步骤

  1. 从开始菜单,启动 Intel® OptaneTM Memory and Storage Management
  2. 选择 Create RAID Volume 并按照说明配置 RAID。选择 RAID 级别 (volume type)。有关支持的 RAID 级别,请参阅RAID级别
  3. 选择 RAID 磁盘,然后选择 Next
  4. 显示以下屏幕。检查消息并启用 Delete data on。然后选择 Create RAID Volume
  5. 开始创建 RAID 卷并显示进度指示器。创建完成后,进度指示器将消失。
  6. 确认进度指示器已消失,然后重新启动本产品。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.