EIO0000004204.07

Configurazione RAID con Intel® OptaneTM Memory and Storage Management

NOTA:
  • Nel caso di perdita dei dati, si consiglia di preparare il supporto di ripristino.

  • Per informazioni su come lavorare con la tecnologia Intel® OptaneTM Memory and Storage Management, fare riferimento alla guida online dell'applicazione.

  • Se si configura RAID con M.2 SSD 128 GB ed è necessario sostituire M.2 SSD 128 GB rimpiazzarlo con uno dello stesso tipo, cioè M.2 SSD 128 GB. Se si usava Standard Endurance in precedenza, continuare a usare Standard Endurance; se si usava High Endurance in precedenza, continuare a usare High Endurance.

Procedura per l'impostazione

  1. Dal menu Start, avviare Intel® OptaneTM Memory and Storage Management.
  2. Selezionare Create RAID Volume e seguire le istruzioni per configurare RAID. Selezionare il livello RAID (volume type). Per i livelli RAID, fare riferimento a Livelli RAID.
  3. Selezionare i dischi RAID, quindi selezionare Next.
  4. Compare la seguente schermata. Controllare il messaggio e abilitare Delete data on. Poi selezionare Create RAID Volume.
  5. La creazione del volume RAID ha inizio e viene visualizzato l'indicatore di avanzamento. Al termine dell’operazione, l'indicatore di avanzamento scompare.
  6. Confermare che l'indicatore di avanzamento sia scomparso e riavviare il prodotto.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.