EIO0000004203.07

Configuración de RAID con Intel® OptaneTM Memory and Storage Management

NOTA:
  • En el caso de la corrupción de los datos, se recomienda preparar los medios de recuperación.

  • Para obtener información sobre el uso de Intel® OptaneTM Memory and Storage Management, consulte la ayuda en línea de la aplicación.

  • Si configura RAID con M.2 SSD 128 GB y necesita sustituir el M.2 SSD 128 GB sustitúyalo con el mismo tipo, M.2 SSD 128 GB. Si anteriormente se utilizó Standard Endurance, use Standard Endurance; sin embargo, si se utilizó High Endurance, use High Endurance.

Procedimiento de configuración

  1. En el menú Inicio, inicie Intel® OptaneTM Memory and Storage Management.
  2. Seleccione Create RAID Volume Siga las instrucciones para configurar RAID. Seleccione el nivel de RAID (volume typetipo de volumen). Para ver los Niveles de RAID admitidos, consulte Niveles de RAID.
  3. Seleccione los discos RAID, luego seleccione Next.
  4. Aparece la siguiente pantalla: Compruebe el mensaje y active Delete data on. Después, seleccione Create RAID Volume.
  5. Se inicia la creación del volumen RAID y se muestra el indicador de progreso. Una vez finalizada la creación, el indicador de progreso desaparece.
  6. Confirme que el indicador de progreso haya desaparecido y reinicie este producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.