EIO0000004201.07

Configuration RAID avec Intel® OptaneTM Memory and Storage Management

NOTE:
  • En cas de corruption des données, nous vous recommandons de préparer le support de récupération.

  • Pour plus d'informations sur l'utilisation de Intel® OptaneTM Memory and Storage Management, consultez l'aide en ligne de l'application.

  • Si vous configurez RAID avec M.2 SSD 128 Go et que M.2 SSD 128 Go doit être remplacé, remplacez-le avec le même type, M.2 SSD 128 Go. Si une résistance standard a été utilisée auparavant, utilisez la résistance standard ; si une haute résistance à été utilisée auparavant, utilisez la haute résistance.

Procédure de configuration

  1. Dans le menu Démarrer, démarrez Intel® OptaneTM Memory and Storage Management.
  2. Sélectionnez Create RAID Volume et suivez les instructions pour configurer RAID. Sélectionnez le niveau RAID (volume type). Pour les niveaux RAID pris en charge, consultez Niveaux de RAID.
  3. Sélectionnez les disques RAID, puis cliquez sur Next.
  4. L'écran suivant s'affiche. Vérifiez le message et activez Delete data on. Sélectionnez ensuite Create RAID Volume.
  5. La création du volume RAID commence et l'indicateur de progression s'affiche. Une fois la création terminée, l'indicateur de progression disparaît.
  6. Vérifiez que l'indicateur de progression a disparu et redémarrez ce produit.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.