EIO0000004203.07

RS-422/485 aislada x 2

Especificaciones

La interfaz RS-485 viene conectada en el cartucho de interfaz de fábrica por defecto. En función de los requisitos, puede cambiar la interfaz a una interfaz RS-422 incluida con el producto.

  1. Después de conectarla a la unidad, lado derecho

  2. Después de conectarla a la unidad, lado izquierdo

  3. Hilo rojo

Cable de interfaz RS-485

Cable de interfaz RS-422

Número del producto HMIYP6MPR42P2
Transmisión asíncrona RS-422 (aislada) x 2, RS-485 (aislada) x 2
Longitud de los datos 7 o 8 bits
Bit de parada 1 o 2 bits
Paridad Ninguno, par o impar
Control de flujo control xon/xoff
Velocidad de transmisión de los datos 2400...115200 bps
Conector D-Sub de 9 pines (macho)

La interfaz en serie está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

PELIGRO
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:
  • Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
  • Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
  • Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
  • Utilice un conector Sub-D de 9 pines con tornillos sin fin.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

Asignación de pines

RS-422: Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Costado del módulo:

N.º del pin RS-422
Nombre de la señal Dirección Descripción
1 TxD- Salida Enviar datos –
2 TxD+ Salida Enviar datos +
3 RxD+ Entrada Recibir datos +
4 RxD- Entrada Recibir datos –
5 SG Toma de tierra de señalización (aislada)
6 NC Sin conexión
7 NC Sin conexión
8 NC Sin conexión
9 NC Sin conexión
Carcasa FG Toma a tierra del bastidor

RS-485: Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Costado del módulo:

N.º del pin RS-485
Nombre de la señal Dirección Descripción
1 Data– Entrada/salida Datos de comunicación –
2 Data+ Entrada/salida Datos de comunicación +
3 NC Sin conexión
4 NC Sin conexión
5 SG Toma de tierra de señalización (aislada)
6 NC Sin conexión
7 NC Sin conexión
8 NC Sin conexión
9 NC Sin conexión
Carcasa FG Toma a tierra del bastidor

Para RS-422 y RS-485:

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).


Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.