EIO0000004205.07

RS-422/485 隔离式 x 2

规格

出厂默认情况下,RS-485接口连接在接口盒上。根据您的要求,可以将接口更改为产品随附的RS-422接口。

  1. 安装到装置后,右则

  2. 安装到装置后,左则

  3. 红线

RS-485 接口电缆

RS-422 接口电缆

产品编号 HMIYP6MPR42P2
异步传输 RS-422 (隔离式) x 2, RS-485 (隔离式) x 2
数据长度 7 位或 8 位
停止位 1 位或 2 位
奇偶校验 无、奇校验或偶校验
流控制 xon/xoff 控制
数据传输速度 2,400...115,200 bps
接头 D-Sub 9 针 (凸型)

该串口为隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部未连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。

危险
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
  • 确保在设置系统时没有形成接地回路。
  • 当外部设备为非隔离式时,将 SG 端子连接到远程设备。
  • 为减少电路损耗,请将 SG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
通信失败
  • 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 使用带起重螺钉的 D-Sub 9 针连接器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: 使用额定电流。

针脚分配

RS-422:D-Sub 9 针凸型接头

模块侧:

插脚号 RS-422
信号名称 方向 说明
1 TxD- 输出 发送数据 –
2 TxD+ 输出 发送数据 +
3 RxD+ 输入 接收数据 +
4 RxD- 输入 接收数据 –
5 SG 信号接地(隔离式)
6 NC 无连接
7 NC 无连接
8 NC 无连接
9 NC 无连接
外壳 FG 机壳接地

RS-485:D-Sub 9 针凸型接头

模块侧:

插脚号 RS-485
信号名称 方向 说明
1 Data– 输入/输出 通信数据 –
2 Data+ 输入/输出 通信数据 +
3 NC 无连接
4 NC 无连接
5 SG 信号接地(隔离式)
6 NC 无连接
7 NC 无连接
8 NC 无连接
9 NC 无连接
外壳 FG 机壳接地

用于 RS-422 和 RS-485:

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。


反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.