EIO0000004201.07

RS-422/485 isolé x 2

Caractéristiques

Par défaut, l'interface RS-485 est connectée sur la cartouche d'interface. Selon vos exigences, vous pouvez changer l'interface en une interface RS-422 incluse avec le produit.

  1. Après avoir fixé l'unité, côté droit

  2. Après avoir fixé l'unité, côté gauche

  3. Fil rouge

Câble d'interface RS-485

Câble d'interface RS-422

Référence du produit HMIYP6MPR42P2
Transmission asynchrone RS-422 (isolé) x 2, RS-485 (isolé) x 2
Longueur des données 7 ou 8 bits
Bit d'arrêt 1 ou 2 bits
Parité Aucun, impair ou pair
Contrôle du débit Contrôle xon/xoff
Vitesse de transmission des données 2 400...115 200 bps
Connecteur D-Sub 9 broches (fiche)

L'interface série est isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) ne sont pas connectées à l'intérieur du produit. Lorsque le connecteur d'interface série est D-Sub, connectez le fil FG à l'extérieur.

DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un périphérique externe à ce produit :
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de boucle de terre lors de l'installation du système.
  • Connectez la borne SG à un équipement distant lorsque le périphérique externe n'est pas isolé.
  • Connectez la borne SG sur une connexion de masse fiable et connue afin de réduire le risque d'endommager le circuit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez un connecteur D-Sub à 9 broches avec des vis de montée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

Affectation de broches

RS-422: Connecteur D-Sub 9 broches

Côté module :

Broche n° RS-422
Nom du signal Sens Description
1 TxD- Sortie Émission de données –
2 TxD+ Sortie Émission de données +
3 RxD+ Entrée Réception de données +
4 RxD- Entrée Réception de données –
5 SG Mise à la terre du signal (isolé)
6 NC Aucune connexion
7 NC Aucune connexion
8 NC Aucune connexion
9 NC Aucune connexion
Boîtier FG Masse du châssis

RS-485: Connecteur D-Sub 9 broches

Côté module :

Broche n° RS-485
Nom du signal Sens Description
1 Données – Entrée/Sortie Données de communication –
2 Données+ Entrée/Sortie Données de communication +
3 NC Aucune connexion
4 NC Aucune connexion
5 SG Mise à la terre du signal (isolé)
6 NC Aucune connexion
7 NC Aucune connexion
8 NC Aucune connexion
9 NC Aucune connexion
Boîtier FG Masse du châssis

Pour RS-422 et RS-485 :

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).


Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.