EIO0000004205.07

替换成 RS-422

  1. 使用梅花扳手 (5 mm) 拆下接口上的螺钉。
  2. 断开接口连接器与接口盒的连接,同时断开与板连接的电缆。
  3. 如下图所示,连接电缆连接器,使电缆的红线位于位置1。连接时使带有红线的端口位于B侧。
    注: 对于RS-485连接,连接电缆连接器,使红线位于位置2。
    1. 红线

  4. 将RS-422接口连接器插入接口盒并拧紧螺钉。
    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。

终端电阻设置

使用RS-422/485隔离式 x 2时,终端电阻设置是必要的。参照下表设置。

Dip SW OFF ON 端口
1 正常 终端 用于RS-422(端口用红线标识)
2 正常 终端 用于RS-422(端口未用红线标识)
3 正常 终端 用于RS-485(端口用红线标识)
4 正常 终端 用于RS-485(端口未用红线标识)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.