EIO0000004204.07

Sostituzione con RS-422

  1. Per rimuovere le viti sull'interfaccia usare una chiave a tubo (5 mm).
  2. Scollegare il connettore dell'interfaccia dalla cartuccia e anche il cavo collegato alla scheda.
  3. Come mostrato di seguito, collegare il connettore del cavo in modo che il cavo rosso sia in posizione 1. Collegare in modo che la porta con il cavo rosso sia sul lato B.
    NOTA: Per la connessione RS-485, collegare il connettore del cavo in modo che il cavo rosso sia in posizione 2.
    1. Cavo rosso

  4. Inserire il connettore dell'interfaccia RS-422 nella cartuccia e stringere le viti.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Impostazione della resistenza di terminazione

Quando si usano le RS-422/485 isolate x 2 occorre la resistenza di terminazione. Configurare facendo riferimento alla tabella seguente.

Dip SW OFF ON Porta
1 Normal Terminazione Per RS-422 (porta identificata con il cavo rosso)
2 Normal Terminazione Per RS-422 (porta non identificata con il cavo rosso)
3 Normal Terminazione Per RS-485 (porta identificata con il cavo rosso)
4 Normal Terminazione Per RS-485 (porta non identificata con il cavo rosso)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.