EIO0000004201.07

Remplacement par RS-422

  1. Utilisez une clé polygonale (5 mm) pour retirer les vis sur l'interface.
  2. Débranchez le connecteur d'interface de la cartouche et débranchez également le câble connecté à la carte.
  3. Comme illustré ci-dessous, fixez le connecteur de câble de sorte que le fil rouge du câble est à la position 1. Fixez de sorte que le port avec le fil rouge est au côté B.
    NOTE: Pour une connexion RS-485, fixez le connecteur de câble de sorte que le fil rouge est à la position 2.
    1. Fil rouge

  4. Insérez le connecteur d'interface RS-422 dans la cartouche et serrez les vis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Paramètre de résistance terminale

Le paramètre de résistance terminale est nécessaire lors de l'utilisation du RS-422/485 isolé x 2. Configurez-la en consultant le tableau suivant.

Commutateur Dip Éteint Allumé Port
1 Normal Terminaison Pour RS-422 (port identifié par un fil rouge)
2 Normal Terminaison Pour RS-422 (port non identifié par un fil rouge)
3 Normal Terminaison Pour RS-485 (port identifié par un fil rouge)
4 Normal Terminaison Pour RS-485 (port non identifié par un fil rouge)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.