EIO0000004203.07

Sustitución por RS-422

  1. Use una llave poligonal (5 mm) para quitar los tornillos en la interfaz.
  2. Desconecte el conector de la interfaz desde el cartucho, y desconecte también el cable conectado a la placa.
  3. Conecte el conector del cable, tal y como se muestra a continuación, para que el hilo rojo del cable esté en la posición 1. Conéctelo de manera que el puerto con el hilo rojo esté en el lado B.
    NOTA: Para la conexión de una interfaz RS-485, conecte el conector del cable, tal y como se muestra a continuación, para que el hilo rojo del cable esté en la posición 2.
    1. Hilo rojo

  4. Inserte el conector de la interfaz RS-422 en el cartucho y ajuste los tornillos.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Configuración del resistor de terminación

Se requiere una configuración del resistor de terminación cuando usa RS-422/485 aislada x 2. Consulte la siguiente tabla para realizar la configuración.

Conmutador DIP OFF ON Puerto
1 Normal Terminación Para RS-422 (puerto identificado con un cable rojo)
2 Normal Terminación Para RS-422 (puerto no identificado con un cable rojo)
3 Normal Terminación Para RS-485 (puerto identificado con un cable rojo)
4 Normal Terminación Para RS-485 (puerto no identificado con un cable rojo)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.