4G 网络设置
www.se.com/ww/en/download
System Version:
OS Base:2.0或更低
OS Patch:None
您可以从 Launcher 检查系统版本。请参阅 System。
- 要恢复出厂默认设置,请在以下位置单击文件 4gCellular_FactoryReset。
位置:C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Utilities\4gCellularControl\4gCellular_FactoryReset
设置完成后,将显示一条消息。关闭系统后,重新启动产品。 - 启动 Launcher 然后触摸 Cellular 图标。
- 触摸向下箭头。
- 配置 APN Settings。根据 SIM 卡提供商的指定,输入 APN 地址,身份验证类型,用户名和密码。选择一个 Network type。
- 要锁定 SIM 卡,请将 Lock 设置为 On。在以下屏幕中,输入 4 到 8 位数字。
- 将 Cellular 设置为 On 后关闭屏幕。