EIO0000004204.07

Impostazioni del Cellulare 4G

NOTA: Se si utilizza la seguente versione di sistema del prodotto o se l'icona Cellular non è disponibile nel Launcher, scaricare la versione più recente di Harmony P6 e Harmony FP6 Utility dal seguente URL e installarla seguendo le istruzioni.
www.se.com/ww/en/download

System Version:
OS Base: 2.0 o precedente
OS Patch: None

È possibile verificare la versione di sistema dal Launcher. Fare riferimento a System.

  1. Per ripristinare l'impostazione di fabbrica, nella destinazione seguente, fare clic sul file 4gCellular_FactoryReset.
    Destinazione: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Utilities\4gCellularControl\4gCellular_FactoryReset
    Dopo aver completato l'impostazione, apparirà un messaggio. Dopo aver spento il sistema, riavviare il prodotto.
  2. Avviare il Launcher e toccare l'icona Cellular.
  3. Toccare la freccia verso il basso.
  4. Configurare le impostazioni APN Settings. Come specificato dal fornitore della scheda SIM, inserire l'indirizzo APM, il tipo di autenticazione, il nome utente e la password. Selezionare un Network type.
  5. Per bloccare la scheda SIM, impostare Lock On. Nella schermata seguente, inserire un numero da 4 a 8 cifre.
    NOTA:
    • Per prevenire il furto della scheda SIM, consigliamo di bloccare la SIM.

    • Il codice PIN si usa anche per rilasciare il blocco della scheda SIM. Prendere nota del codice in modo da non dimenticarlo.

    • Se si inserisce il codice PIN errato per 3 volte, contattare il fornitore della scheda SIM per ottenere un codice PUK. Se si inserisce il codice PUK errato e si utilizzando tutti i tentativi disponibili, la schema SIM non può più essere utilizzata.

  6. Accendere Cellular On e chiudere la schermata.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.