EIO0000004201.07

Paramètres 4G cellulaire

NOTE: Si vous utilisez la version suivante du produit, ou si l'icône Cellular n'est pas disponible dans le Launcher, téléchargez la dernière version des équipements Harmony P6 et Harmony FP6 Utility à partir de l'URL suivante et installez-la en suivant les instructions.
www.se.com/ww/en/download

System Version :
OS Base : 2.0 ou antérieure
OS Patch : None

Vous pouvez vérifier la version du système à partir du Launcher. Consultez System.

  1. Pour restaurer les réglages d'usine par défaut, à l'emplacement ci-dessous, cliquez sur le fichier 4gCellular_FactoryReset.
    Emplacement : C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Utilities\4gCellularControl\4gCellular_FactoryReset
    Une fois la configuration terminée, un message s'affiche. Après avoir arrêté le système, redémarrez le produit.
  2. Démarrez Launcher et appuyez sur l'icône Cellular.
  3. Appuyez sur la flèche vers le bas.
  4. Configurez les APN Settings. Comme spécifié par le fournisseur de la carte SIM, saisissez l'adresse APN, le type d'authentification, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Sélectionnez un Network type.
  5. Pour verrouiller la carte SIM, configurez Lock On. Dans l'écran suivant, saisissez un numéro de 4 à 8 chiffres.
    NOTE:
    • Pour éviter que la carte SIM ne soit volée, nous vous recommandons de verrouiller la carte SIM.

    • Le code NIP est également nécessaire pour déverrouiller la carte SIM. Prenez note pour ne pas oublier le code.

    • Si vous saisissez le mauvais code NIP 3 fois, contactez le fournisseur de la carte SIM pour obtenir un code PUK. Si vous saisissez le mauvais code PUK et utilisez toutes les tentatives autorisées, la carte SIM ne peut plus être utilisée.

  6. Activez Cellular On et fermez l'écran.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.