EIO0000004203.07

Configuración de Celular 4G

NOTA: Cuando utilice la siguiente versión del sistema del producto o cuando el ícono Cellular no esté disponible en el Launcher, descargue la última versión de Harmony P6 y Harmony FP6 Utility desde la siguiente URL e instálelos siguiendo las instrucciones.
www.se.com/ww/en/download

System Version:
OS Base: 2.0 o inferior
OS Patch: None

Puede comprobar la versión del sistema en el Launcher. Consulte System.

  1. Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica, en la siguiente ubicación, haga clic en el archivo 4gCellular_FactoryReset.
    Ubicación: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Utilities\4gCellularControl\4gCellular_FactoryReset
    Una vez finalizada la configuración, aparecerá un mensaje. Después de apagar el sistema, reinicie el producto.
  2. Inicie el Launcher y pulse el ícono de Cellular.
  3. Pulse la flecha abajo.
  4. Configure APN Settings. Introduzca la dirección APN, el tipo de autenticación, nombre de usuario y contraseño según las especificaciones del proveedor de la tarjeta SIM. Seleccione un Network type.
  5. Para bloquear la tarjeta SIM, establezca Lock On. En la siguiente pantalla, introduzca un número de 4 a 8 dígitos.
    NOTA:
    • Para evitar el robo de la tarjeta SIM, se recomienda bloquear la misma.

    • También se requiere el código PIN para desbloquear la SIM. Apunte el código para no olvidárselo.

    • Si introduce el PIN incorrecto tres veces, comuníquese con el proveedor de la tarjeta SIM para obtener un código PUK. Si introduce el código PUK incorrecto y usa todos los intentos permitidos, ya no se podrá utilizar la tarjeta SIM.

  6. Active Cellular On y cierre la pantalla.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.