EIO0000004205.07

触摸屏

  12英寸、15英寸 10 英寸宽屏, 12 英寸宽屏, 15 英寸宽屏, 19 英寸宽屏, 22 英寸宽屏
触摸屏类型 电阻式 (模拟) 带有优化噪声滤波器的投射电容
触摸点 多点触摸(两点触摸) 多点触摸(两点触摸)
触摸屏工作寿命 一百万次以上 五千万次以上
触摸模式 不适用

Standard mode, water detection mode, glove mode

注: 有关具体信息,请参阅 Touch Mode

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.