EIO0000004201.07

Écran tactile

  12 pouces, 15 pouces 10 pouces panoramique, 12 pouces panoramique, 15 pouces panoramique, 19 pouces panoramique, 22 pouces panoramique
Type d'écran tactile Film résistif (analogique) Capacitif projeté avec filtre de bruit optimisé
Points d'appui Multipoint (toucher deux points) Multipoint (toucher deux points)
Durée de vie de l'écran tactile 1 million de touches ou plus 50 million de touches ou plus
Touch mode Sans objet

Standard mode, water detection mode, glove mode

NOTE: Pour en savoir plus, consultez Touch Mode.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.