EIO0000004203.07

Panel táctil

  12 pulgadas, 15 pulgadas 10 pulgadas Ancho, 12 pulgadas Ancho, 15 pulgadas Ancho, 19 pulgadas Ancho, 22 pulgadas Ancho
Tipo de panel táctil Película resistente (analógica) Capacitiva proyectada con filtro de ruidos optimizado
Puntos de contacto Multitáctil (dos puntos de contacto) Multitáctil (dos puntos de contacto)
Vida útil del panel táctil 1 millón de veces o más 50 millón de veces o más
Touch mode No procede

Standard mode, water detection mode, glove mode

NOTA: Para obtener información detallada, consulte Touch Mode

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.