EIO0000005085.01

Specifiche delle prestazioni

CPU

Processore Intel Atom® serie X, x6211E (Dual Core)

Processore Intel Atom® serie X, x6425E (Quad Core)

Frequenza base

1,30 GHz

2,0 GHz

Frequenza turbo boost massima*1

3,00 GHz

Cache L2

1,5 MB

Numero di core

2

4

Numero di Thread

2

4

Memoria principale

DDR4 a doppio canale, fino a 3200 MHz (In-Band ECC supportato)*2

Zoccolo 260 pin DDR4 SO-DIMM x 2, (fino a 16 GB/zoccolo, fino a 32 GB per 2 zoccoli)

Memoria video

Memoria condivisa (UMA)

Dimensione di allocazione massima: Allocazione automatica fino a metà della memoria principale installata

Vano di memoria

M.2 SSD SATA x 1, M.2 chiave B, Tipo 2242

Velocità SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s

Vano di espansione

Acceleratore grafico

Grafica Intel® UHD per processori 10ª Generazione Intel®

Circuito integrato di sicurezza

TPM 2.0

BIOS

UEFI BIOS

Sistema operativo

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

Watchdog timer

Impostazione di durata possibile da 1 a 255 secondi o da 1 a 255 minuti (configurabile mediante API*3)

Cicalino

*1 Per abilitare Turbo Boost, fare riferimento a Turbo Mode.

*2 Per l'impostazione di In-Band ECC, fare riferimento a In-Band ECC.

*3 Fare riferimento a API.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.