EIO0000005084.01

Interfaz en serie (COM en Box Module)

Introducción

La interfaz en serie no está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

PELIGRO
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:
  • Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
  • Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
  • Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
  • Utilice un conector D-Sub de 9 pines con tornillos sin fin.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

RS-232C

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Parte lateral del producto:

N.º del pin

RS-232C

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

CD

Entrada

Detección de portadora

2

RD(RXD)

Entrada

Recibir datos

3

SD(TXD)

Salida

Enviar datos

4

ER(DTR)

Salida

Terminal de datos preparado

5

SG

-

Toma de tierra de señalización (no aislada)

6

DR(DSR)

Entrada

Conjunto de datos listo

7

RS(RTS)

Salida

Petición de envío

8

CS(CTS)

Entrada

Envío posible

9

CI (RI)

Entrada

Pantalla de estado llamada

Carcasa

FG

-

Toma a tierra del bastidor (común con SG)

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

RS-422/485

Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Parte lateral del producto:

N.º del pin

RS-422/485

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

RDA

Entrada

Recibir datos A (+)

2

RDB

Entrada

Recibir datos B (+)

3

SDA

Salida

Enviar datos A (+)

4

ERA*1

Salida

Terminal de datos preparado A (+)

5

SG

-

Toma de tierra de señalización (no aislada)

6

CSB*1

Entrada

Envío posible B (-)

7

SDB

Salida

Enviar datos B (-)

8

CSA*1

Entrada

Envío posible A (+)

9

ERB*1

Salida

Terminal de datos preparado B (-)

Carcasa

FG

-

Toma a tierra del bastidor (común con SG)

*1 En RS-422, estas señales de control sólo están disponibles cuando el modo HMI está seleccionado en UEFI BIOS. Consulte Configuración de interfaces en serie en Box Module.

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.