EIO0000005085.01

Interfaccia seriale (COM sul Box Module)

Introduzione

L'interfaccia seriale non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati all'interno dell'apparato. Quando il connettore Interfaccia seriale è D-Sub, collegare il cavo FG all’involucro.

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO
Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo prodotto:
  • Verificare che non si crei un anello di terra quando si configura il sistema.
  • Quando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.
  • Collegare il terminale SG a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
  • Utilizzare un connettore D-Sub a 9 pin con viti per connettore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Da usare nei limiti della corrente nominale.

RS-232C

Connettore spinotto D-Sub a 9 pin

Lato prodotto:

N° pin

RS-232C

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

CD

Ingresso

Rilevamento portante

2

RD (RXD)

Ingresso

Ricezione dati

3

SD (TXD)

Uscita

Invio dati

4

ER (DTR)

Uscita

Terminale dati pronto

5

SG

-

Massa del segnale (non isolato)

6

DR (DSR)

Ingresso

Set dati di pronto

7

RS (RTS)

Uscita

Richiesta di invio

8

CS (CTS)

Ingresso

Invio possibile

9

CI (RI)

Ingresso

Visualizzazione stato chiamato

Involucro

FG

-

Massa telaio (comune con SG)

Vite a martinetto (#4-40 UNC):

RS-422/485

Connettore spinotto D-Sub a 9 pin

Lato prodotto:

N° pin

RS-422/485

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

RDA

Ingresso

Ricezione dati A (+)

2

RDB

Ingresso

Ricezione dati B (+)

3

SDA

Uscita

Invio dati A (+)

4

ERA*1

Uscita

Terminale dati pronto A (+)

5

SG

-

Massa del segnale (non isolato)

6

CSB*1

Ingresso

Invio possibile B (-)

7

SDB

Uscita

Invio dati B (-)

8

CSA*1

Ingresso

Possibile invio A (+)

9

ERB*1

Uscita

Terminale dati pronto B (-)

Involucro

FG

-

Massa telaio (comune con SG)

*1 In RS-422, questi segnali di controllo sono disponibili solo quando nel BIOS UEFI è selezionata la modalità HMI. Fare riferimento a Impostazioni delle interfacce seriali sul Box Module.

Vite a martinetto (#4-40 UNC):

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.