EIO0000005085.01

Front USB

Attiva/disattiva la porta USB frontale sul Display Module.

Predefinito: Off (disattivato)

NOTA:
  • Se la USB anteriore è abilitata, aumenta il rischio di accessi non autorizzati e di infezione con software dannoso. Disabilitare la USB anteriore dopo l'uso.

  • Nei modelli senza porta USB anteriore, questa impostazione è disabilitata.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.