Procedura di installazione
![]() |
---|
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE
O ARCO ELETTRICO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVISO |
---|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Tenere l'apparato fermo nell'apertura del
pannello mentre si installano o si rimuovono gli elementi di fissaggio
a vite.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
AVVISO |
---|
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia
maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
- Verificare che la guarnizione sia inserita stabilmente
nella scanalatura apposita, situata attorno al perimetro del telaio
del pannello dello schermo.NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché assorbe le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento a Sostituzione della guarnizione d'installazione.
- In base alle Dimensioni del cutout del pannello, praticare un foro di montaggio sul pannello e fissare il Panel Type sul pannello dal lato anteriore.
- Verificare che il blocco anticaduta sulla sommità del Panel Type sia fissato sul pannello.
- Inserire i dispositivi di fissaggio nelle aperture della
staffa nella parte superiore, inferiore, sinistra e destra e utilizzare
un cacciavite per serrare le viti poco a poco, alternando diagonalmente
tra le viti.NOTA: La coppia necessaria è 0,7 N•m (6,2 lb-in).
Il numero degli elementi di fissaggio per ogni Panel Type è il seguente.
12 pollici, 10 pollici wide, 12 pollici wide Sopra - 2, Sotto - 2 15 pollici, 15 pollici wide, 19 pollici wide, 22 pollici wide Sopra - 3, Sotto - 3, Sinistra - 1, Destra - 1