EIO0000005085.01

HORM

Questa funzione riduce il tempo di avvio dell'apparato.

Se si salva uno stato del sistema quando HORM abilitato, si può ripristinare il sistema su questo stato salvato anche dopo aver spento l'apparato. Se HORM è abilitato, si deve abilitare anche Write Filter.

NOTA:
  • Prima di configurare HORM, abilitare Write Filter su tutti i volumi.

  • I dischi asportabili, ad eccezione della scheda SD inserita nel prodotto, non sono supportati per l'uso con HORM. Prima di configurare HORM, staccare tutti i dischi asportabili tranne la scheda SD inserita nel prodotto.

  • Se HORM è abilitato, il LED sul Display Module diventa subito arancione, ma prima di spegnere l'alimentazione occorre verificare che il LED di stato sul Box Module sia diventato rosso.

  • Se HORM è abilitato o immediatamente dopo l'ibernazione, il back-up o il ripristino del sistema non funziona correttamente. Eseguire il backup o il ripristino del sistema dopo aver prima disabilitato HORM e quindi spento l'apparato.

  • Se sul disco di sistema è memorizzato il sistema configurato in ibernazione o con HORM abilitato, non utilizzare quel disco di sistema su un'altra unità Box Module.

ATTENZIONE
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Indipendentemente dalle impostazioni del Write Filter, non spegnere immediatamente il prodotto dopo averlo acceso.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
PERDITA DI DATI
Non disattivare l'alimentazione durante la scrittura su un dispositivo di memorizzazione non protetto da Write Filter.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.