EIO0000005085.01

Touch Mode

Per supportare il proprio ambiente di utilizzo sono disponibili le seguenti tre modalità. Selezionare la modalità in base al proprio ambiente di utilizzo.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo sui modelli con pannello tattile capacitivo.
Standard Mode Impostazione di fabbrica. Adatto per le operazioni tattili con le dita.
Water Detection Mode Modalità in cui i comandi touch risultano disabilitati se sullo schermo sono presenti dei liquidi, come gocce d'acqua. Consente di evitare malfunzionamenti del pannello touch dovuti a liquidi sullo schermo. Dopo aver pulito il liquido o altra sostanza estranea dallo schermo, i comandi touch risultano disabilitati in circa 2 secondi.
Glove Mode Modalità adatta all'uso di guanti, come guanti di gomma.
NOTA:
  • A seconda del tipo di guanto, l'azionamento potrebbe non essere possibile.

  • Poiché questa modalità aumenta la sensibilità del touch, aumenta la sensibilità a i disturbi ambientali.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.