EIO0000005084.01

HORM

Esta función reduce el tiempo de inicio del producto.

Si guarda un estado del sistema con HORM habilitado, se puede restaurar el sistema en este estado guardado, incluso después de que se apaga este producto. Si HORM está habilitado, también debe habilitar el Write Filter.

NOTA:
  • Antes de configurar el HORM, habilite el Write Filter en todos los volúmenes.

  • Los discos extraíbles, excepto la tarjeta SD insertada en el producto, no son compatibles con HORM. Antes de configurar HORM, desconecte todos los discos extraíbles, excepto la tarjeta SD insertada en el producto.

  • Cuando el HORM está habilitado, el indicador LED en el módulo de visualización cambia a color naranja inmediatamente; sin embargo, apague el equipo solamente después de confirmar LED de estado en el Box Module esté rojo.

  • La copia de seguridad o la recuperación del sistema no se ejecutarán correctamente si HORM está habilitado o inmediatamente después de la hibernación. Lleve a cabo la copia de seguridad o recuperación del sistema después de desactivar el HORM y luego apagar el producto.

  • Si se almacena un sistema configurado durante la hibernación o con el HORM habilitado en un disco del sistema, no utilice ese disco del sistema en una unidad Box Module diferente.

ATENCIÓN
DAÑOS MATERIALES
Independientemente de la configuración del Write Filter, no desconecte la alimentación inmediatamente después de encender el producto.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
No desconecte la alimentación mientras se escribe en un dispositivo de almacenamiento que no está protegido por el Write Filter.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.