Procedimiento de instalación
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
| AVISO |
|---|
|
DAÑOS MATERIALES
Mantenga este producto estabilizado en el
corte del panel cuando instale o quite los tornillos de sujeción.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
| AVISO |
|---|
|
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- Compruebe que la junta esté colocada firmemente en
la ranura del bisel que recorre el perímetro del marco del panel
de visualización.NOTA: Siempre debe usar la junta de instalación porque absorbe las vibraciones y repela el agua. Véase Sustitución de la junta de instalación, para obtener información sobre el procedimiento para sustituir la junta de instalación.
- Basándose en las Dimensiones del corte del panel, corte una abertura de montaje en el panel y coloque el Panel Type al panel desde la parte frontal.
- Confirme que el seguro anticaída en la parte superior del Panel Type esté conectado al panel.
- Inserte las piezas de sujeción en los orificios del
soporte en las partes superior, inferior, izquierda y derecha, y use
una destornillador para ajustar los tornillos poco a poco, alternando
entre los tornillos en posición diagonal.NOTA: El par de apriete necesario es de 0,7 N•m (6,2 lb-in).
El n.º de piezas de sujeción para cada Panel Type son los siguientes.
12 pulgadas, 10 pulgadas Ancho, 12 pulgadas Ancho Parte superior - 2, Parte inferior - 2 15 pulgadas, 15 pulgadas Ancho, 19 pulgadas Ancho, 22 pulgadas Ancho Parte superior - 3, Parte inferior - 3, Izquierda - 1, Derecha - 1
PELIGRO