EIO0000005084.01

Cellular

Puede utilizar la unidad de interfaz opcional y una tarjeta SIM para la comunicación de datos utilizando 3G, 4G, y LET ondas radioeléctricas. Haga doble clic en para abrir la configuración estándar de Windows y configurar la comunicación de datos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.