EIO0000005084.01

Power

Use esta función para operar el sistema de alimentación del producto.

NOTA: Cuando el HORM está habilitado, si utiliza el ícono de Hibernation para hibernar el sistema operativo, sobreescribirá el estado guardado anteriormente en HORM con el actual estado del sistema. Cuando reinicia el sistema, el sistema se inicia en el estado que se guardó cuando se hibernó. Después, el sistema vuelve al estado guardado en la hibernación, incluso con HORM habilitado si el sistema se apaga.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.