EIO0000005084.01

Touch Mode

Los tres siguientes modos están disponibles para apoyar el entorno de uso. Seleccione el modo según su entorno de uso.

NOTA: Esta función únicamente está disponible en los modelos con un panel táctil capacitivo proyectado.
Standard Mode Configuración predeterminada de fábrica. Adecuado para las operaciones táctiles usando el dedo.
Water Detection Mode El modo en el que la función táctil queda desactivada cuando hay líquidos, tal como gotas de agua en la pantalla. Adecuado para prevenir el mal funcionamiento del panel táctil causado por líquidos en la pantalla. Después de quitar el líquido u otra sustancia de la pantalla, la función táctil se activa en unos dos segundos.
Glove Mode Modo apto para usar con guantes, tales como los guantes de goma.
NOTA:
  • Es posible que no se pueda realizar la operación, según el tipo de guante.

  • Dado que la sensibilidad táctil aumenta en este modo es más susceptible al ruido ambiental.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.