EIO0000005084.01

Buscar el manual

A continuación se describe cómo buscar el manual de software de Trellix. Compruebe la versión del software con anticipación.
  1. Seleccione el botón Configuración.
  2. Seleccione Aplicaciones.
  3. En Aplicaciones y características, seleccione Trellix Solidifier.
  4. Confirme la versión.
  5. Cierre la pantalla Aplicaciones.
  6. Muestre https://docs.trellix.com/bundle en el explorador web.
  7. Busque el manual correspondiente a la versión compatible de McAfee Application Control.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.