EIO0000005084.01

Cubierta del USB frontal

Abrir la cubierta del USB frontal

La superficie frontal está clasificada para IP66F, IP67F, UL 50/50E, recinto de Tipo 1, Tipo 4X (sólo para uso en interiores) y Tipo 13. Sin embargo, cuando la cubierta del USB frontal está abierta, la superficie frontal está clasificada para UL 50/50E y un recinto de Tipo 1.

NOTA: IP66F e IP67F no forman parte de la certificación UL.
ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS PERSONALES
Cuando abra la cubierta del USB frontal, tenga cuidado de no lastimarse los dedos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
CARCASA CON ROTURA
No supere el par de apriete especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Use un destornillador para aflojar los tornillos en la parte superior de la cubierta del USB frontal.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,5 N•m (4,4 lb-in).
  2. Podrá ver la interfaz USB una vez que retire la cubierta del USB frontal.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.