Instrucciones para sujetar los cables de entrada—Cámara de cables con aislamiento del lado de línea con ArcBlok 2500
AVISO |
---|
Riesgo de cables sueltos
Sujete y asegure todos los cables. La sujeción de
los cables es necesaria en el lado de línea de la sección
del ArcBlok.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
|
La sujeción de los cables es necesaria en el lado de línea de la sección del ArcBlok. Todos los cables deben estar sujetos y asegurados antes de instalar la cubierta delantera de la cámara de cables.
-
Envuelva los cables con cuerda de sisal de 1/2 in (13 mm) de diámetro o equivalente.
-
Sujete los cables de todas las fases en un solo manojo con una cuerda continua.
-
La sujeción requiere dos conjuntos de grupos de bucles: un grupo de bucle de entrada y un segundo grupo de bucle más cercano al ArcBlok.
-
Amarre un extremo de la cuerda a uno de los cables aproximadamente 10 in (254 mm) desde el piso.
-
Después de amarrar la cuerda, forme un bucle y jale del bucle alrededor de todo el manojo de cables desde atrás. Jale del extremo suelto de la cuerda a través del bucle y continúe jalando de él hasta que la cuerda esté tensa.
-
Haga un segundo bucle y pase por detrás de los cables siguiendo el mismo procedimiento. Pase el extremo suelto de la cuerda a través del bucle y jale hasta que la cuerda esté tensa. Repita este paso una vez más.
-
Inicie el segundo grupo de bucles (superior) jalando primero de la cuerda alrededor del manojo de cables, luego repita el procedimiento descrito en el paso 6 para el grupo de bucles superior. El espacio entre los grupos de bucles superior e inferior no debe ser mayor que 5 1/2 in (139 mm). Consulte Espaciado de grupo de bucles superior e inferior.
-
Después de haber sujetado todo el manojo de cables, ate el extremo de la cuerda firmemente a los grupos de bucles, luego corte y pegue con cinta adhesiva el extremo para evitar que se deshilache. Asegúrese de que la cuerda no obstruya la cubierta delantera de la cámara de cables, el cableado del interruptor de desconexión de fusibles o el émbolo indicador de evento del ArcBlok.