80459-641-01, Rev. 10

Controlador de gestión de motores TeSys Tera

A continuación se describen las unidades de arrancador del CCM equipadas con un controlador de gestión de motores TeSys Tera. Lea y comprenda las Precauciones de seguridad antes de instalar, ajustar o prestar servicio de mantenimiento a estas unidades. Para obtener detalles completos sobre la instalación del CCM, consulte Instalación del CCM.

Controladores TeSys Tera

 

Modbus

ProfiNet™

PROFIBUS

Ethernet

IEC61850  
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?