Instalación de la cubierta de ventilación
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello
por arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Esta sección contiene las instrucciones de instalación de una cubierta de ventilación sobre las ventilas de la placa superior en un centro de control de motores (CCM).
-
No instale la cubierta de ventilación sino hasta que el CCM se encuentre en su ubicación final.
-
Conserve toda la tornillería.
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
-
Quite los pernos de 3/8 pulg (9.525 mm), las arandelas y los ángulos de elevación (consulte Quitar la tornillería).
-
Quite los dos tornillos de 10-32 que sujetan la cubierta de ventilación y la placa de cierre a la parte superior del gabinete (consulte Vuelva a colocar y acople la cubierta de ventilación).
-
Una vez que haya quitado la tapa de ventilación, asegure la placa de cierre superior volviendo a instalar los tornillos de 10-32 que quitó en el paso 3 (consulte Vuelva a colocar y acople la cubierta de ventilación).
-
Coloque la cubierta de ventilación en la parte superior del gabinete, como se muestra.
-
Asegure la cubierta de ventilación en su lugar usando los dos pernos de 3/8 pulg (9.525mm) y las arandelas que quitó en el paso 2. Apriete los pernos de 28 a 33 lb-in. (3.164-3.729 N•m).
PELIGRO