80459-641-01, Rev. 10

Empalme con juntas P

Determine la ubicación de la junta P existente antes de realizar el empalme. Si la junta P se encuentra a la izquierda (consulte Junta P), siga las instrucciones en Empalme a una sección existente a la izquierda. Si la junta P se encuentra a la derecha (consulte Junta P), siga las instrucciones en Empalme a una sección existente a la derecha.

Empalme a una sección existente a la izquierda

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Quite la placa del extremo y todas las juntas planas del CCM existente. Deje colocada la junta P existente en el canal de esquina delantero.

  3. Quite la junta plana instalada de fábrica del canal delantero de esquina de la nueva sección vertical.

  4. Una las secciones siguiendo los pasos indicados en Unión de secciones tipo 1, tipo 1 con junta y tipo 12 o Conexión de las secciones tipo 1 resistentes a rociadores.

Empalme a una sección existente a la derecha

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Quite la placa del extremo y todas las juntas planas del CCM existente. Deje colocada la junta P del canal de esquina delantero existente.

  3. Quite el papel protector blanco de las juntas nuevas (suministradas por Schneider Electric) para dejar al descubierto el adhesivo. Este adhesivo mantiene temporalmente la junta en su lugar mientras se ubican las secciones.

  4. Aplique una junta plana al exterior del canal de esquina vertical trasero de la sección existente. La junta no debe extenderse por encima de la parte superior del canal de esquina.

  5. Aplique juntas planas al exterior de los canales laterales superior e inferior. Las juntas no deben extenderse por encima de los canales laterales.

  6. Aplicando presión con el dedo pulgar, presione firmemente las juntas desde arriba hacia abajo para colocarlas en su lugar. La junta debe estar plana en toda la longitud.

  7. Una las secciones siguiendo los pasos indicados en Unión de secciones tipo 1, tipo 1 con junta y tipo 12 o Conexión de las secciones tipo 1 resistentes a rociadores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?