Empalme de las barras de alimentación en gabinetes tipo 3R
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello
por arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Esta sección describe cómo empalmar las barras de alimentación de un gabinete tipo 3R (fabricado después de febrero de 1998) en las barras de alimentación de otra sección tipo 3R. El material de empalme de las barras no es cautivo si la sección está equipada con una barra de desplazamiento. Consulte Empalme de las barras horizontales de desplazamiento horizontal para obtener instrucciones sobre cómo empalmar las barras de alimentación de desplazamiento en los gabinetes tipo 3R.
Para empalmar las barras de alimentación:
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
-
Quite las cubiertas del canal de cables horizontal y deslice las barreras de las barras horizontales para tener acceso a los conectores de empalme cautivos (consulte Sin las cubiertas de los canales de cables y con las barreras de barras horizontales abiertas para conocer los pasos para quitar las barreras de las barras horizontales.
NOTA: En el ensamble de empalme integral, que se encuentra a la izquierda de cada barra de fase, el número de conexiones de barras es uno más que el número de barras horizontales. La conexión de barra que se encuentra más atrás contiene las tuercas cautivas. -
Retire los dos pernos izquierdos de cada ensamble de empalme. Luego, sin quitarlos, afloje los dos pernos derechos de cada ensamble de empalme (consulte Aflojar los pernos). Si la barra viene provista con soportes de refuerzo opcionales de 85,000 A (consulte Soportes de refuerzo opcionales de 85,000A), también afloje la tuerca intermedia de cada ensamble de empalme.
NOTA: No retire los dos pernos derechos ni el perno intermedio (si corresponde) de los ensambles de empalme. Si lo hace, los espaciadores caerán del ensamble de empalme. Si esto ocurre, vuelva a ensamblar las barras de empalme y los espaciadores (si corresponde) en el orden correcto antes de continuar. -
Deslice el ensamble de empalme hacia la izquierda hasta que los dos orificios izquierdos estén alineados con los orificios correspondientes en la barra horizontal de la sección izquierda (consulte Deslice el ensamble de empalme hacia la izquierda).
-
Vuelva a instalar los dos pernos izquierdos en el ensamble de empalme y en la barra horizontal (consulte Cómo insertar los pernos de empalme). Asegúrese de que las arandelas cónicas originales se vuelvan a instalar con el lado cóncavo orientado hacia la barra de empalme (consulte Cómo colocar una arandela cónica debajo de la cabeza de un perno).
-
Apriete los pernos de conexión de empalme en las conexiones de la barra horizontal a 31-32 lb-ft (41.87-43.22 N•m). Apriete las tuercas de soporte de 85 kA (si corresponde) a 68-72 lb-pie (92.2-97.6 N•m) (consulte Apriete todos los pernos).
-
Repita los pasos 2 a 6 para todas las fases y para la barra de neutro (si está incluida).
Vuelva a colocar todas las cubiertas y todas las barreras antes de energizar el equipo.