Energización del CCM
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
destello por arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Para energizar el CCM:
-
Repase las Listas de verificación previa a la operación antes de energizar.
-
Desconecte todas las cargas de corriente descendente, inclusive el equipo de distribución y demás dispositivos que se encuentren a distancia del CCM.
-
Verifique que todas las barreras, cubiertas y puertas estén cerradas antes de energizar el equipo.
-
Energice el equipo en secuencia, comenzando por el principal, luego las unidades alimentadoras y luego las unidades de arranque del motor.
-
Con todas las barreras colocadas y todas las puertas de la unidad cerradas y bloqueadas, encienda las unidades con un movimiento positivo y firme.
-
Una vez que todos los dispositivos de desconexión estén cerrados, puede energizar las cargas como los circuitos de alumbrado, los arrancadores, los contactores, los calefactores y los motores.
Programación local de MotorLogic Plus
PELIGRO |
|---|
|
Riesgo de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
La programación local puede utilizarse para la programación de puntos de ajuste de MotorLogic Plus y para la lectura de errores detectados:
-
Verifique que la pantalla esté desbloqueada (la configuración predeterminada) y desconecte toda la alimentación.
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
-
Conecte una fuente de alimentación de nueve V a las terminales "P" y "G" utilizando el conector suministrado, SchneiderElectric PN 80445-519-50 (consulte Terminales del módulo de comunicación MotorLogic Plus).
-
Ajuste el interruptor “Selección de modo” (Mode Select) en el parámetro que está programando. Consulte el boletín de instrucciones de SchneiderElectric 30072-013-98 (consulte Publicaciones relacionadas con el CCMi) para obtener una lista de parámetros.
-
Mantenga presionado el botón “Restablecer/Programa” (Reset/Program).
NOTA: La pantalla no se ilumina para la programación local si el interruptor Selección de modo (Mode Select) está en la posición “Marcha” (Run). -
Gire el selector “Pantalla/Programa” (Display/Program) hasta la configuración deseada, como se muestra en la pantalla LED.
-
Suelte el botón “Restablecer/Programa” (Reset/Program).
-
Regrese el interruptor “Selección de modo” (Mode Select) a la posición de “Marcha” (Run).
-
Desconecte la fuente de alimentación de nueve V y su conector.
Cuando se detectan condiciones peligrosas, se muestran mensajes en la pantalla LED de tres dígitos. Pantalla de mensajes local contiene una lista de los códigos de mensaje y sus definiciones.
Pantalla de mensajes local
| Mensaje mostrado | Significado |
|---|---|
| oc | Disparado en sobrecorriente |
| SP | Disparado en monofásica |
| ub | Disparado por desequilibrio de tensión o de corriente |
| uC | Disparado por subcorriente |
| ub | Disparado por falla del contactor |
| Lo | Disparado por falla a tierra |
| uC | Disparado por sobretensión |
| rP | Disparado por subtensión |
| cF | Se invirtieron las fases entrantes |
| OFF (apagado) | Se emitió un comando de parada desde una fuente remota |
Programación remota de MotorLogic Plus
La programación remota puede utilizarse para programar puntos de ajuste y adquirir datos. Siga los pasos que se indican a continuación para configurar la sobrecarga de MotorLogic Plus de manera remota. (Consulte Códigos de línea de comandos para obtener una descripción de los códigos de línea de comandos a los que se hace referencia en los pasos.)
-
Detenga la sobrecarga enviando el código “02H” al registro de comando (C6H).
-
Si la programación de la red no está habilitada, envíe el código “05H” al registro de comando.
-
Programe el parámetro apropiado. Consulte Descripciones de direcciones de MotorLogic Plus (solo lectura, todos los registros son palabras de 16 bits) para obtener un mapa de registros con una lista de parámetros. Para obtener información más detallada, consulte el boletín de instrucciones de Schneider Electric 30072-013-102. Consulte Registros de solo lectura y Registros de lectura/escritura para determinar la ubicación y la dirección de los parámetros dentro del mapa de registros del MotorLogic Plus.
-
Reinicie la sobrecarga utilizando el código “01H”.
Códigos de línea de comandos
| Código | Comando |
|---|---|
| 01H | Arranque/restablecimiento |
| 02H | Parada |
| 03H | Bloqueo de pantalla |
| 04H | Desbloqueo de pantalla |
| 05H | Habilitación de la programación de red |
| 06H | Deshabilitación de la programación de red |
| 07H | Habilitar la vigilancia de la red* |
| 08H | Deshabilitar la vigilancia de la red* |
Descripciones de direcciones de MotorLogic Plus (solo lectura, todos los registros son palabras de 16 bits)
| Dirección | Código | Descripción | Notas | |
|---|---|---|---|---|
| RAM | Relativa* | |||
| A0 | 1A0 | VOLTAV | Tensión media L–L | V~ |
| A2 | 1A1 | IAVE | Corriente media sin procesar | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala |
| A4 | 1A2 | VUB | Desequilibrio de tensión | 0–100 % |
| A6 | 1A3 | IUB | Desequilibrio de corriente | 0–100 % |
| A8 | 1A4 | PFANGLE | Ángulo del factor de potencia | Grados |
| AA | 1A5 | CAPTY | Capacidad térmica restante | 0–100 % |
| CA | 1A6 | GFC | Corriente de falla a tierra | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala |
| AE | 1A7 | ERCODE/TRIPRN | Evento en tiempo real (RTE) e indicador de disparo (TI) | RTE codificado en cuartetos de 8 bits; TI codificado en 8 bits |
| B0 | 1A8 | FH | Historial de eventos | Orden del evento: 4º, 3º, 2º, último |
| B2 | 1A9 | PID | Año de fabricación/modelo y escala | Año de 8 bits; ID y escala de 8 bits |
| B4 | 1AA | VA-C | Tensión de línea A–C | V~ |
| B6 | 1AB | VB-C | Tensión de línea B–C | V~ |
| B8 | 1AC | VA-B | Tensión de línea A–B | V~ |
| BA | 1AD | IC | Corriente de fase C sin procesar | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala |
| BC | 1AE | IB | Corriente de fase B sin procesar | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala |
| BE | 1AF | IA | Corriente de fase A sin procesar | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala |
| C0 | 1Bo | RD1 | Retardo de reinicio RD1 restante | |
| C2 | 1B1 | RD2 | Retardo de reinicio RD2 restante | |
| C4 | 1B2 | RD3 | Retardo de reinicio RD3 restante | |
| C6 | 1B3 | COMLINE | Código de línea de comandos (dirección C6H) | Consulte Valores de par de apriete para las conexiones de las barras 12 (solo escritura) |
| C8 | 1B4 | Escala | Parámetro de escala PowerLogic (solo lectura) | 0, 1, 2; palabra de 16 bits con signo (complemento a 2, solo lectura) |
| CA | 1B5 | LV | Umbral de subtensión | 170 V~ a HV (modelo 600 V~; 450 V~ a HV) |
| CC | 1B6 | HV | Umbral de sobretensión | LV a 528 V~ (modelo de 600 V~; LV a 660 V~) |
| CE | 1B7 | VUB | Umbral de desequilibrio de tensión | 2 a 15 %, o 999 (abierto) |
| D0 | 1B8 | MULT | Relación efectiva de vueltas | Según el modelo |
| D2 | 1B9 | OC | Umbral de sobrecorriente | Rango de corriente del SSOLR |
| D4 | 1BA | UC | Umbral de subcorriente | 0.5 x OC mín. a OC máx., abierto |
| D6 | 1BB | CUB | Umbral de desequilibrio de corriente | 2 a 25 %, o 999 (abierto) |
| D8 | 1BC | TC | Clase de disparo por sobrecorriente | 5, J5, 10, J10,
15, J15, 20, J20, 30, J30 (J = protección contra atascos habilitada) |
| DA | 1BD | RD1 | Temporizador de ciclo rápido | 2 a 500 s |
| DC | 1BE | RD2 | Retardo de reinicio RD2 | 2 a 500 min. |
| DE | 1BF | RD3 | Retardo de reinicio RD3 | 2 a 500 min. |
| E0 | 1C0 | #RU | Reinicios después de UC | 0, 1, 2, 3, 4, A |
| E2 | 1C1 | #RF | Cantidad de reinicios | 0, 1, oc1, 2, oc2,
3, oc3, 4, oc4, A, ocA (0 = manual, A = continua, oc = reinicio automático después de expirar RD2) |
| E4 | 1C2 | UCTD | Retardo de disparo por subcorriente | 2 a 60 s |
| E6 | 1C3 | GF | Umbral de falla a tierra | 0.15 x OC mín. a 0.2 x OC máx., apagado |
| E8 | 1C4 | ADDR | Dirección secundaria RS-485 | 01–99 |
Registros de solo lectura
| Dirección RAM | Dirección relativa* | Código | Descripción | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1A0 | VOLTAV | Tensión media L-L | Voltios | ||
| A2 | 1A1 | IAVE | Corriente media sin procesar | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala | ||
| A4 | 1A2 | VUB* | Desequilibrio de tensión | 0–100 % | ||
| A6 | 1A3 | IUB* | Desequilibrio de corriente | 0–100 % | ||
| A8 | 1A4 | PFANGLE* | Ángulo del factor de potencia | Grados | ||
| AA | 1A5 | CAPTY* | Capacidad térmica restante | 0–100 % | ||
| CA | 1A6 | GFC* | Corriente de falla a tierra | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala | ||
| AE | 1A7 | ERCODE/TRIPRN | Mensajes de tiempo real de bit e indicador de disparo | Bit # | TRIPRN | ERCODE |
| 0 | Bloqueo de evento | Subtensión | ||||
| 1 | Parada remota | Sobretensión | ||||
| 2 | Evento del contactor | Desequilibrio de tensión | ||||
| 3 | Subcorriente | Subcorriente | ||||
| 4 | Sobrecorriente | Inversión de fases | ||||
| 5 | Falla a tierra | Desequilibrio de corriente | ||||
| 6 | Desequilibrio de corriente | Tensión monofásica > 25 % | ||||
| 7 | Desequilibrio de corriente monofásica > 50 % | Corriente monofásica > 50 % | ||||
| B0 | 1A8 | FH* | Historial de 4 eventos NIBBLE_CODED | El historial de cuatro eventos se basa
en el siguiente esquema: 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, donde los bits 1–4 = Último evento, bits 5–8 = segundo último evento, bits 9–12 = tercer último evento y bits 13–16 = cuarto último evento. Estos cuatro bits indican un valor hexadecimal que corresponde a los siguientes eventos: |
||
| 1 | Sobretensión | |||||
| 2 | Subtensión | |||||
| 3 | N/A | |||||
| 4 | Falla del contactor | |||||
| 5 | Inversión de fases | |||||
| 6 | Monofásica | |||||
| 7 | Falla a tierra | |||||
| 8 | Desequilibrio de corriente | |||||
| 9 | Comando de apagado remoto | |||||
| 10 | Sobrecorriente | |||||
| 11 | Subcorriente | |||||
| B2 | 1A9 | PID* | Año y mes de fabricación, tipo de producto/escala | Año de 8 bits; mes de 4 bits, E/S y escala de 4 bits | ||
| B4 | 1AA | VA-C | Tensión de línea A–C | Voltios | ||
| B6 | 1AB | VB-C | Tensión de línea B–C | Voltios | ||
| B8 | 1AC | VA-B | Tensión de línea A–B | Voltios | ||
| BA | 1AD | IC | Corriente de fase C sin procesar | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala | ||
| BC | 1AE | IB | Corriente de fase B sin procesar | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala | ||
| BE | 1AF | IA | Corriente de fase A sin procesar | A (x100, x10, x1), multiplicada por el factor de escala | ||
| C0 | 1B0 | RD1* | Retardo de reinicio RD1 restante | Segundos | ||
| C2 | 1B1 | RD2* | Retardo de reinicio RD2 restante | Segundos | ||
| C4 | 1B2 | RD3* | Retardo de reinicio RD3 restante | Segundos | ||
Registros de lectura/escritura
| Dirección RAM | Dirección relativa | Código | Descripción | Rango | Predeterminado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 1B3 | COM-LINE | Línea de comandos* | Restablecer/ejecutar/detener, bloqueo de pantalla, habilitar configuración de red | Registro de comandos del MotorLogic Plus (C6 hex.) | |
| 01H | Arranque/restablecimiento | |||||
| 02H | Parada | |||||
| 03H | Bloqueo de pantalla | |||||
| 04H | Desbloqueo de pantalla | |||||
| 05H | Habilitación de la programación de red | |||||
| 06H | Deshabilitación de la programación de red | |||||
| C8 | 1B4 | Escala | Parámetro de escala PowerLogic | 0, 1, 1–2; palabra de 16 bits con signo (complemento a 2, solo lectura) | Según el modelo | |
| CA | 1B5 | LV | Umbral de baja tensión | 170 V (450 V* - Configuración HV | 435 | |
| CC | 1B6 | HV | Umbral de sobretensión | Configuración LV - 528 V (660 V*) | 500 | |
| CE | 1B7 | VUB | Umbral de desequilibrio de tensión | 2 a 15 % o 999 % | 5 % | |
| D0 | 1B8 | MULT | TC/relación efectiva de vueltas | 1 o 10 a 200 | 1 | |
| D2 | 1B9 | OC | Umbral de sobrecorriente | Rango de corriente de OL | Valor nom. mín. | |
| D4 | 1BA | UC | Umbral de subcorriente | 0.5 x OC mín. a OC máx., abierto | 0.8 x OC mín. | |
| D6 | 1BB | CUB | Umbral de desequilibrio de corriente | 2 a 25 % o 999 % | 6 % | |
| D8 | 1BC | TC | Clase de disparo por sobrecorriente | 5, J5, 10, J10, 15, J15, 20, J20, 30,
J30 (J = protección contra atascos habilitada) |
5 | 5 decimales |
| J5 | 133 decimales | |||||
| 10 | 10 decimales | |||||
| J10 | 138 decimales | |||||
| 15 | 15 decimales | |||||
| J15 | 143 decimales | |||||
| 20 | 20 decimales | |||||
| J20 | 148 decimales | |||||
| 30 | 30 decimales | |||||
| J30 | 158 decimales | |||||
| DA | 1BD | RD1 | Temporizador de ciclo rápido | 2 a 500 segundos | 10 | |
| DC | 1BE | RD2 | Reiniciar retardo de todos los eventos excepto subcorriente | 2 a 500 minutos | 8 | |
| DE | 1BF | RD3 | Reiniciar retardo después de subcorriente | 2 a 500 minutos | 20 | |
| E0 | 1C0 | #RU | Cant. de reinicios después de subcorriente | 0, 1, 2, 3, 4, A (automático) | Valores de RU | |
| 8.1 | 0 a 4 en decimales | |||||
| 8.2 | A = 255 decimales | |||||
| E2 | 1C1 | #RF | # Reinicia todos los eventos excepto subcorriente | 0, 1, oc1, 2, oc2, 3, oc3, 4, oc4, A,
ocA (0 = manual, A = continua, oc = reinicio automático después de expirar RD2) |
Valores de RF | |
| 0 | 1 decimales | |||||
| 1 | 2 decimales | |||||
| oc1 | 3 decimales | |||||
| 2 | 4 decimales | |||||
| oc2 | 5 decimales | |||||
| 3 | 6 decimales | |||||
| oc3 | 7 decimales | |||||
| 4 | 8 decimales | |||||
| oc4 | 9 decimales | |||||
| A | 10 decimales | |||||
| ocA | 11 decimales | |||||
| E4 | 1C2 | UCTD | Retardo de disparo por subcorriente | 2 a 60 segundos | 5 | |
| E6 | 1C3 | GF | Umbral de corriente de falla a tierra | (0.4) rango de corriente de AOL o desactivado | 0.15 x mín. | |
| E8 | 1C4 | ADDR | Dirección secundaria RS-485 | 01–99 | 1 | |
PELIGRO