80459-641-01, Rev. 10

Conexión directa de cables

Para conectar un cable directamente a la red a través del cable de red del CCMi:

  1. Determine qué extremo (clavija o conector) de la red del CCMi conectará a su cable.

  2. Quite el aislamiento de los cables de comunicaciones.

  3. Según la red, use los contactos de salida que se indican en Contactos de salida de los conectores de la red.

Contactos de salida de los conectores de la red

Terminal de la conexión de campo Clavija/conector de 5 clavijas
Modbus y PROFIBUS DeviceNet y CANopen
Clavija n.º 1 Blindaje Blindaje
Clavija n.º 2 Sin usar Rojo
Clavija n.º 3 Sin usar Negro
Clavija n.º 4 Blanco Blanco
Clavija n.º 5 Azul Azul

Esquema de cableado típico para una red Modbus de dos hilos

Disponible para pedido
pulg (mm)

Número de pieza

Tapón para el extremo de la clavija o de la derivación sin usar

3463512-1

Tapón para el extremo del conector o de la derivación sin usar

3463512-3

Miniconector hembra conectable en campo

5000129-287

Miniconector macho conectable en campo

5000129-292

20 (508) extensión de tronco

5000129-76

25 (635) extensión de tronco

5000129-78

30 (762) extensión de tronco

5000129-79

35 (889) extensión de tronco

5000129-80

25 (10.7) extensión de cable

5000129-81

NOTA: El blindaje debe estar puesto a tierra solo en un extremo.

Esquema de cableado típico para DeviceNet y CANopen (cable 8A)

Disponible para pedido
pulg (mm)

Número de pieza

Miniconector hembra conectable en campo

1A5000-34DN

Miniconector macho conectable en campo

1A5006-34DN

Cable troncal 25 (635)

80420-919-01

Cable troncal 30 (762)

80420-920-01

Cable troncal 35 (889)

80420-921-01
NOTA: El blindaje debe estar puesto a tierra solo en un extremo.

Esquema de cableado típico para PROFIBUS

Disponible para pedido
pulg (mm)

Número de pieza

Tapón para el extremo de la clavija o de la derivación sin usar 3463512-1
Tapón para el extremo del conector o de la derivación sin usar 3463512-3
20 (508) extensión de tronco 5000129-76
25 (635) extensión de tronco 5000129-78

30 (762) extensión de tronco

5000129-79

35 (889) extensión de tronco

5000129-80

25 (10.7) extensión de cable 5000129-81
NOTA: El blindaje debe estar conectado a tierra en todas las secciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?