Listas de verificación previa a la operación
Para verificar que el CCMi funciona correctamente, realice las siguientes listas de verificación antes de energizar el equipo:
Estructura del CCM
-
Realice todos los procedimientos de servicio de mantenimiento descritos en Mantenimiento del CCM hasta Prueba de aislamiento Es necesario realizar un servicio de mantenimiento inicial para detectar cualquier daño que pudo haber ocurrido durante su transporte así como localizar cualquier conexión suelta. No energice el CCM sino hasta haber completado el servicio de mantenimiento inicial.
NOTA: Los siguientes procedimientos de mantenimiento no son necesarios antes de energizar el CCM por primera vez: Extracción de la unidad de control, los ensambles de puntos de conexión, los contactos del arrancador y las barreras/aislantes. -
Realice una prueba de aislamiento al CCM (consulte Prueba de aislamiento).
-
Si el CCM está equipado con un dispositivo de protección contra falla a tierra, ajústelo correctamente y pruebe el dispositivo protector de falla a tierra antes de energizarlo.
-
Retire los bloques y demás material de sujeción temporal de los dispositivos eléctricos.
-
Retire cualquier barra de derivación secundaria de los transformadores de corriente. No haga funcionar un transformador de corriente con los circuitos de las barras de derivación secundarias abiertos.
-
Manualmente, pruebe todos los interruptores, los interruptores automáticos y demás mecanismos de funcionamiento; asegúrese de que estén bien alineados y de que funcionen sin obstrucciones.
-
Accione eléctricamente todos los interruptores, los interruptores automáticos y otros mecanismos operados eléctricamente (pero sin carga) para ayudar a garantizar que los dispositivos funcionen correctamente. Es probable que se necesite una fuente auxiliar de alimentación de control.
-
Verifique el intervalo y funcionamiento correcto de los contactos de los temporizadores.
-
Verifique que el FLA del relevador de sobrecarga esté configurado al ajuste adecuado de la aplicación antes de ponerlo en funcionamiento.
-
Verifique que se hayan realizado todas las conexiones de carga y control remoto y que coincidan con los diagramas de cableado provistos.
-
Asegúrese de que las conexiones a tierra se hayan realizado correctamente.
-
Instale las cubiertas y cierre las puertas; verifique que estén todas bien ajustadas.
Comunicaciones del CCMi
| AVISO |
|---|
|
PÉRDIDA DE LAS COMUNICACIONES
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
|
Antes de activar el equipo, verifique los siguientes puntos para comprobar que la red y el cableado del CCMi están configurados y conectados correctamente:
-
Conexión de los cables
-
Verifique que la longitud de la red sin un repetidor sea inferior a 1500 pies. (457 m).
-
Asegúrese de que los cables del CCM estén conectados entre las divisiones de transporte. Consulte Cables entre las secciones de transporte para obtener instrucciones.
-
Verifique que cada cable de derivación del dispositivo esté conectado correctamente a la línea troncal principal.
-
Asegúrese de que todas las conexiones de red estén aseguradas.
-
Verifique que las resistencias de terminación estén instaladas según los requisitos del protocolo de la red.
Configuración de las comunicaciones
-
Verifique que todos los dispositivos hayan sido asignados con las direcciones correctas; consulte Asignación de direcciones a los dispositivos para conocer los parámetros de direcciones específicos.