80459-641-01, Rev. 10

Controlador de gestión de motores TeSys T

A continuación se describen las unidades arrancadores del CCM equipadas con el controlador de gestión de motores TeSys T. Lea y comprenda las Precauciones de seguridad antes de instalar, ajustar o prestar servicio de mantenimiento a estas unidades. Para obtener detalles completos sobre la instalación del CCM, consulte Instalación del CCM.

Unidad de control con clasificación NEMA (TeSys T Modbus)

Controladores TeSys T

 

Modbus

DeviceNet

PROFIBUS

Ethernet

CANopen

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?