Instrucciones para sujetar los cables de entrada—Cámara de cables con aislamiento del lado de línea con ArcBlok 1200
Todos los cables deben estar sujetos y asegurados antes de instalar la cubierta delantera de la cámara de cables.
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello
por arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
-
Como material de sujeción, seleccione cuerda de sisal o cáñamo con una fuerza de tracción mínima de 2500 libras (625 libras de carga de trabajo). Aplique cinta en los extremos deshilachados de la cuerda antes de sujetar los cables.
-
Sujete los cables de todas las fases en un solo manojo con una cuerda continua. La cubierta de las zapatas del ArcBlok debe estar colocada y atornillada antes de sujetar los cables (Cubierta de la zapata del ArcBlok colocada antes de sujetar los cables). Asegúrese de que las barreras interfásicas estén en los canales de la cubierta de la lengüeta del ArcBlok.
Para sujetar los cables se requieren dos conjuntos de grupos de bucles: un conjunto de bucle de entrada y un segundo grupo de bucle más cercano al ArcBlok.
-
Ate un extremo de la cuerda al manojo de cables.
-
Después de atar la cuerda a los cables, forme un bucle con la cuerda y jale del bucle alrededor del manojo de cables desde atrás. Pase el extremo suelto de la cuerda a través del bucle (consulte Primer bucle de sujeción de cables).
-
Continúe jalando de la cuerda a través del bucle hasta que la cuerda esté tensa. Continúe formando grupos de bucles de no más de dos bucles, envolviendo el manojo de cables cuatro veces.
-
Forme el segundo grupo de bucles jalando de la cuerda alrededor del manojo de cables. Forme un bucle jalando del extremo suelto debajo de la cuerda. Continúe jalando de la cuerda a través del bucle hasta que esté tensa alrededor del manojo de cables. Repita el procedimiento hasta que el manojo de cables tenga no más de dos bucles, envolviendo el manojo de cables cuatro veces. El espacio entre los grupos de bucles superior e inferior no debe ser menor a cuatro pulgadas (102 mm) (consulte Grupos de sujeción de cables superior e inferior).
-
Asegúrese de que los manojos de cables no desconecten las barreras interfásicas de los canales de la cubierta de las zapatas del ArcBlok (consulte Barreras interfásicas del ArcBlok y Barreras interfásicas del ArcBlok y canales de la cubierta de la lengüeta).
-
Después de haber sujetado todo el manojo de cables, ate firmemente los extremos de las cuerdas a los grupos de bucles, luego corte y encinte los extremos para evitar que se deshilachen. Asegúrese de que los extremos de la cuerda no obstruyan la cubierta delantera de la cámara de cables, que no se superpongan con los sellos o con el amortiguador del panel trasero.
Después de haber sujetado todo el manojo de cables, ate firmemente los extremos de las cuerdas a los grupos de bucles, luego corte y encinte los extremos para evitar que se deshilachen. Asegúrese de que los extremos de la cuerda no obstruyan la cubierta delantera de la cámara de cables, que no se superpongan con los sellos o con el amortiguador del panel trasero. -
Mientras mantiene la cubierta de la lengüeta del ArcBlok en su lugar, retire todo el herraje de la cubierta.
NOTA: Asegúrese de que las barreras interfásicas permanezcan introducidas en los canales de la cubierta de las lengüetas del ArcBlok (consulte Barreras interfásicas del ArcBlok y canales de la cubierta de la lengüeta). -
Coloque la cubierta delantera de la cámara de cables sobre la cubierta de la lengüeta del ArcBlok.
-
Instale las tuercas Keps de 3/8-16 y apriételas a 27-31 N•m (20-23 lb-pie).
PELIGRO_0000696812.png)
_0000696831.png)