Cableado de carga y de control
Los canales de cables horizontales superior e inferior y el canal de cables vertical son áreas convenientes para tender cables de control, carga y línea entrantes (consulte Cableado en el canal de cables horizontal superior). Las aberturas entre las secciones permiten el paso de los cables de una sección a la siguiente para su interconexión.
Los cables de control y de alimentación se dirigen a cada unidad a través del canal de cables vertical. Los orificios para cables con ojal aislante (si viene provisto con ellas) deben cortarse para dirigir los cables a la unidad. El patrón de corte en forma de H viene premarcado para facilitar su apertura. Con un cuchillo pequeño, corte las lengüetas centrales y complete el corte en forma de H (consulte Protector del canal de cables vertical). Al cortar, asegúrese de no dañar los cables ubicados cerca de la placa protectora.
Los terminales de control desarmables (consulte Bloque de terminales desarmables) están montados en un riel DIN de 35 mm ubicado junto a los puertos de cableado hacia la parte frontal de la unidad. Realice las terminaciones de los cables de control de campo en la parte desmontable del bloque.