80459-641-01, Rev. 10

Conexión del sistema de cableado del CCMi

Las unidades que se encuentran dentro de los CCMi se conectan en la fábrica. El cable utilizado varía según el tipo de red. Los contactos de salida para las diferentes redes se muestran en Contactos de salida para redes del CCMi.

Las redes Ethernet utilizan un cable RJ45 Cat 5e para los dispositivos conectados.

AVISO
PÉRDIDA DE LAS COMUNICACIONES
  • No haga demasiada fuerza al realizar las conexiones de cableado del CCMi.
  • Las conexiones están ranuradas de modo que las clavijas queden correctamente alineadas.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Contactos de salida para redes del CCMi

Red Color del cable
Azul Blanco Rojo Negro Sin aislamiento
Modbus (RS-485 de dos hilos) Señal + Señal - No utilizado Blindaje
PROFIBUS A (Neg) B (Pos)
DeviceNet CAN_L CAN_H V + V -
CANopen
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?