Empalme de compensación para la barra horizontal de 3000/3200 A (lado izquierdo de la estructura solamente)
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello
por arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
-
En todas las estructuras con barras horizontales de desplazamiento o de 3000/3200 A, las barras de empalme vienen incluidas como kit. Este kit viene en una caja y se envía de fábrica dentro de la estructura. El kit contiene todas las barras de empalme y la tornillería de montaje necesarios para el empalme de las barras horizontales.
-
Utilice el kit de empalme solo si va a realizar el empalme a la izquierda (de frente a la estructura). Si el empalme no se realiza a la izquierda, retire el kit antes de energizar y consérvelo para una expansión futura. Si una estructura va a ser empalmada a otra estructura a la derecha, siga las instrucciones de empalme provistas para la aplicación de la estructura.
-
En el ensamble de empalme integral, que se encuentra a la izquierda de cada barra de fase, el número de conexiones de barras es uno más que el número de barras horizontales. La conexión de barra que se encuentra más atrás contiene las tuercas cautivas.
Empalme de una barra horizontal en el lado izquierdo de la estructura:
-
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
-
Una las secciones siguiendo los pasos correspondientes que comienzan en Ubicación del CCM y que continúan hasta Unión de las secciones tipo 3R. Esto proporciona la alineación correcta de las barras horizontales.
-
Coloque la barra de empalme trasera (la barra con tuercas cautivas) (consulte Empalme de las barras horizontales de desplazamiento horizontal) contra la cara posterior de la barra de distribución horizontal trasera.
-
Instale una barra de empalme sencilla entre cada laminación de la barra horizontal; instale la última barra contra la cara frontal de la barra horizontal (consulte Empalme de las barras horizontales de desplazamiento horizontal).
-
Alinee los cuatro orificios de montaje en la barra de empalme con los de la barra horizontal.
-
Vuelva a instalar los dos pernos izquierdos atravesando el ensamble de empalme y en la barra horizontal. Asegúrese de que las arandelas cónicas originales se vuelvan a instalar con el lado cóncavo orientado hacia la barra de empalme (consulte Cómo colocar una arandela cónica debajo de la cabeza de un perno).
-
Para empalmes de barras de alimentación principales de 600 a 2500 A, apriete los pernos de 31 a 32 lb-ft (41.87-43.22 N•m). Para empalmes de barras principales de 3000/3200 A, apriete los pernos a 70 lb-pie (94.92 N•m). Apriete la tuerca central en los ensambles de barras de empalme 3R reforzados de 85 kA a 70 lb-pie (94.92 N•m).
-
Repita los pasos 2 a 6 para cada una de las tres fases de las barras horizontales.
-
Vuelva a colocar todas las cubiertas y todas las barreras antes de energizar el equipo.
PELIGRO