80459-641-01, Rev. 10

Asignación de direcciones a los dispositivos

Las redes basadas en Ethernet utilizan direccionamiento IPv4 sin clase. A menos que se especifique lo contrario, los dispositivos CCM tienen asignadas direcciones en la subred 10.10.10.0/24 a partir de 10.10.10.2.

Las redes basadas en serie siguen las reglas de direccionamiento específicas del protocolo utilizado. Encontrará más información sobre estas reglas de direccionamiento en Direccionamiento de dispositivo serie. A menos que se especifique lo contrario, a los dispositivos del CCM se les asignan direcciones que comienzan a partir de 2.

Direccionamiento de dispositivo serie

Protocolo Cantidad máxima de nodos a los que se puede asignar una dirección Rango de direcciones Dirección que se deben evitar
Modbus 31 2–247 127
PROFIBUS 126 2–125 126
DeviceNet 64 2–62 63
CANopen 127 2–126 127
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?