80459-641-01, Rev. 10

Empalme de barra de puesta a tierra para gabinetes tipo 1, tipo 12 y tipo 3R

NOTA: La barra de tierra horizontal del CCM está ubicada en la parte inferior de cada estructura del CCM. Se puede acceder a ella quitando la cubierta del canal de cables horizontal inferior u otra cubierta ubicada en la parte inferior de la estructura. La placa de empalme de las barras de tierra está ubicada en el extremo derecho de las barras de tierra en cada división de envío.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o destello por arco eléctrico
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E, NOM-029-STPS, CSA Z462 o sus equivalentes locales.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Para empalmar la barra de tierra:

  1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro de él y siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.

  2. Quite los pernos de las barras de puesta a tierra de las secciones izquierda y derecha (consulte Barra de empalme de puesta a tierra como se envía de fábrica).

    Barra de empalme de puesta a tierra como se envía de fábrica

  3. Deslice la barra de empalme de tierra en la sección derecha, alineando los orificios de montaje (consulte Colocación de los pernos de la barra de tierra).

    Colocación de los pernos de la barra de tierra

  4. Vuelva a colocar los pernos de las barras de tierra (consulte Colocación de los pernos de la barra de tierra) en las secciones derecha e izquierda. Apriete los dos pernos de 60 a 75 lb-in (6.75-8.44 N•m).

  5. Vuelva a colocar todas las cubiertas y barreras y cierre todas las puertas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?